This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:用于制造光学扩展坞系统的等效电路使用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1540, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1320827/iso1450-equivalent-circuit-use-for-making-optical-docking-system

器件型号:ISO1450
主题中讨论的其他器件:ISO1540、ISO1640、

此电路请求的目的是在2个器件之间创建一个 i2c 连接、其中2个器件之间的空间为 a (no fly zone)。

我想构建一个与 ISO1540 i2c 光隔离器功能相同的电路、但其中两半位于玻璃窗的相反侧、任何连接都无法通过。 2个电路板的间距为1至2 CM、但物理上不得穿过它们之间的间隙。

它们位于封闭的金属盒内、该金属盒内有多个距离不足3英寸的器件、而每个器件都将使用相同的器件(光学扩展坞系统)
(插件装置有自己的连接器,但没有用于第二个连接器的物理空间。)

背板将 TCA9548多路复用器连接到(光学底座)的 A 侧
插件模块将具有(光学扩展坞)的 B 侧

如何制作与 ISO1540等效电路、其中的每一半都位于不同的电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Electro Guy (cool name)、  

    一个非常有趣的应用。 看起来您以分立方式实现隔离并且效果不错。 两侧之间所需的隔离级别是多少? 您不是简单使用隔离器的原因是什么? 例如、ISO1640能够隔离高达5kVrms 的接地端。  

    另外、根据您的描述、似乎您没有在使用 TI 器件。 如果您使用的是 TI 器件、我实际上只能为您提供帮助、因此如果您对 ISO1540的使用有任何具体问题、请告诉我。  话虽如此、您可以将 I2C 收发器(如 ISO1540)与 LED 驱动器配合使用来为 LED 供电。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我一直说 ISO1450……  我的意思是 ISO1540

    您提到了一个 i2c 驱动器、它可以将 i2c 连接到我的 电路的光学端。 这就是我要求的解决方案。 我不需要电气隔离。 我只需要下文所述的物理隔离。

    我需要一个相当于 ISO1540一端的芯片,它可以驱动一个外部的 LED 输出,可以读取一个外部光晶体管输入... 这将把我的电路简化为一个芯片 i2c 和(LED/晶体管)在我的图片中的2个 PCB 的内边缘之间。 这就是我所要求的...

    您好、Andrew、我是在尝试将实验室设备连接到互联网。 Tektronix 提供两个版本的实验室机架系统。 TM5006有 HPIB 接口、而 TM506没有。 我正在尝试使 HPIB 的 i2c substute。  原始设计的问题是、如果您将 HPIB 插件插入 TM506盒、连接器会损坏。 这就是为什么 我说2个器件之间的空间是一个(禁飞区)

    我唯一的想法是如何连接2个单元,而没有物理连接弥补差距...

    由于2个器件都被封闭在金属中、因此无法建立射频链路(如 NFC)。

    Pogo 引脚或磁性连接器要求我必须知道不能穿过的线路的确切位置... 因此、我的唯一解决方案是通过一个比2个器件之间的间隙更大的开放空气间隙来发送链路光。

    所以我需要的是一个电路与 ISO1450等效,但在像我图片中的例子那样分开的电路板上... 我知道最能起作用的电路可能是 MIDI 接口。

    关于原始 ISO1450的一个问题是、它如何才能将数据从一侧发送到另一侧、而另一侧不会立即将其作为无限循环发送回来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISO1540

    我需要的是相当于 ISO1540一半的功能...

    我需要一个芯片、将 i2c 接入并将数据转换到外部 LED/光晶体管、以实现2路 i2c 通过光纤数据传输。

    在光学器件位于芯片外部的情况下、哪个芯片相当于将 ISO1540一分为二?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ElectroGuy、  

    关于原始 ISO1450的一个问题是,它如何能够将数据从一端发送到另一端而不将数据直接作为一个无限循环发送?

    我们一直有一个相关的常见问题解答: (+)[FAQ]为什么 ISO1540/ISO1541和 ISO1640/ISO1641双向 I2C 隔离器的 SIDE1上的逻辑低电平输出电压 VOL1高达0.8V?

    我需要的是相当于 ISO1540一半的功能...

    我需要一个芯片、将 i2c 接入并将数据转换到外部 LED/光晶体管、以实现2路 i2c 通过光纤数据传输。

    在光学器件位于芯片外部的情况下、哪个芯片相当于将 ISO1540一分为二?

    [/报价]

    您可以在此处找到 TI 的非隔离式 I2C 驱动器 I2C 通用 I/O (GPIO)产品选择| TI.com。我还认为此器件可能非常适合您的应用。  TPIC2810数据表、产品信息与支持| TI.com。  

    请注意、如果您在这些产品类别中的任何一个上需要进一步的支持、我建议创建一个新的 E2E 主题、在标题中包含其中一个器件、以便将其分配给专门处理这些器件的团队。   

    此致!
    安德鲁