This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]什么是功能隔离器?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1321295/faq-what-is-a-functional-isolator

功能隔离器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定义 :具有功能隔离功能的隔离器可在具有较大接地电位差的两个组件之间保护和传递信号。

    • 功能隔离器是实现系统无缝运行所需的非安全电隔离的出色解决方案。

    下面列出了功能隔离、基本隔离和增强型隔离之间的一些差异。

     

    功能性隔离

    基础型隔离

    增强型隔离

    定义

    支持设备正常运行所需的隔离

    隔离危险带电部件、提供基本保护

    隔离带危险品的部件、提供相当于双重绝缘的防电击保护级别

    典型应用示例

    信息娱乐、电力输送、测试和测量

    牵引逆变器

    EV 充电站

    爬电距离

    大于2.2mm

    大于4毫米

    >8mm

    示例器件

    ISO65xx

    ISO67xxB

    ISO77xxB

    ISO78xxB

    ISO67xx

    ISO77xx

    ISO78xx

    封装

    欧盟

    D、DBQ、DW

    DW、DWV、DWW

     

    下方显示了功能隔离、基本隔离和增强型隔离之间的封装比较。 图像将进行缩放、如下所示:

    TI 功能隔离器采用 REU 封装尺寸、在 PCB 上占用的空间更小。 欧盟封装(6mm^2)的面积比 D 封装(29.5mm^2)的面积小80%。 由于 REU 封装为无引线封装、因此使用的布板空间更小、可实现更紧凑的设计。