This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:P/N ISO7741FDBQ

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763, ISOW7843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1320703/iso7741-p-n-iso7741fdbq

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件:ISO7763ISOW7843

团队、

1-  根据下图、正在为 P/N ISO7741FDBQ 寻找一个具有镜向的 Altenate

原始 P/N 配置3至5个引脚作为输入、引 脚6作为输出、引脚12至14作为输出、11作为输入(根据下面左侧图片)

备用端口应为镜像、其中引脚 3至5作为输出、引脚 PIN6作为输入 、引脚12至14作为输入、引脚11作为输出(根据右侧下图)

请注意、具有相同 P/N ISO7741FDBQ 并在电路板上将其旋转180度不是我们的解决方案。

即:

我们有

电流配置 P/N  ISO7741FDBQ  有3个正向通道和1个反向通道

 我们需要

具有3个反向通道和1个正向通道的配置

非常感谢您的支持和快速回复。

谢谢、此致

Muna Al-Azzawe