This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缺少 IS0W1412DFMR 停止位

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1320534/is0w1412dfmr-stop-bit-missing

主题中讨论的其他器件:ISOW1412

这是从 innospace Automation Pvt 有限公司的 Jude。 我们使用了 IS0W1412DFMR 适用于 Modbus 应用的隔离式 RS485芯片。

在这里、我们在通过 RS485转换器在微控制器和 PC 之间建立通信时面临一些通信问题。

微控制器(PIC24FJ32GP2025)在通过 ISOW1412从 PC 接收数据时检测帧错误(停止位缺失)。

在 RS232接口上工作的同一应用。

我附上了原理图、供您参考、

请提供此问题的解决方案   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    感谢您联系并分享与您所面临问题相关的详细信息。

    我已经查看了原理图、但没有看到其中有任何主要问题。 ISOW1412只是物理层的收发器、它不参与协议、仅传输正在接收的任何数据。 为了验证器件是否按预期工作、我建议您将 ISOW1412与 PCB 上的其余元件分开、并对"D"或 RS -485总线应用相同的数据模式、并监控输出、以检查器件是否在可靠地传输数据。 这将告诉我们器件是否可靠地发送停止位。

    请尝试此测试、并告知我们您的观察结果、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔