This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741FDBQ

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763, ISO7741, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1319623/iso7741-iso7741fdbq

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO7740、ISO7763

团队、

寻求您的帮助、查找并   将输入引脚编号为3、4、5和6的 P/N ISO7741FDBQ 作为输出、而将输出 Pn# 11、12、13和14作为输入、即相反方式。

附加的数据表第4页作为参考

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    如果我理解正确、您要求切换输入和输出的方向。

    隔离器可以旋转180度、使通道以反向方向运行、其中 VCC1和 VCC2位于底部、GND1和 GND2位于顶部。 请参见下图:

                   

    正向通道方向  ISO7741FDBQ                 翻转通道方向  ISO7741FDBQ  

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的道歉我给您提供了错误的图#、它应该是 P/N ISO7741FDBQ 的图6-2

     我们想要一个看起来像的 Alt (图6 - 2的镜像图像)  

    请告知 TI 是否有上图中的 Alt P/N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 我假设您希望引脚3、4、5是输出、引脚6是输入、而引脚14、15、16是输入、引脚11是输出。  

    对于该配置、我们的建议与我之前的建议相同: 隔离器可以旋转180度、通道才能反向旋转、其中 VCC1和 VCC2位于底部、GND1和 GND2位于顶部。 请参见下图:

                 

    ISO7741FDBQ 正常方向                      ISO7741FDBQ 旋转180度

    我们不提供 具有 3个正向通道和1个反向通道的器件。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

       如果我们将 IC 旋转180度、您在上面共享的方向将无法正常工作。 我们有1个正向通道和3个反向通道、而且接地和 VCC 也将在板上短路。 请确认是否有其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我的坏人,我给了你错误的图像。 请查看右侧的正确配置、内部配置已更改(芯片内部)

    原始配置位于左侧、在右侧查找具有配置的 Alt

    另外还想知道 右侧方向相同的数字隔离器 SSOP-16是否有交叉参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的答复。

    遗憾的是、我们目前未提供完整反向四通道数字隔离器器件或具有3个反向通道和1个正向通道的器件。

    正如我之前提到的、一种可能的解决方案是旋转 ISO7740/ISO7741器件。

    另一种解决方案是使用 ISO7763器件、该器件具有3个正向通道和3个反向通道。 请随时查看 ISO7763的产品页面:ISO7763 数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致、
    A·维塔尔