This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:输出故障

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7741, ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1318240/isow7841-output-failure

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISOW7741ISOW1432

如以下帖子所示:


https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/884225/isow7841-isow7841dwer-damage-question


https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034264/isow7841-output-failure


https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898586/isow7841-high-rate-of-part-failures


https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/667089/isow7841-isow7841-output-voltage-problem


我的问题是、多个 ISOW7841 (DWE)在电源输出端保持低电阻。 功耗上升、电压下降。
我找不到导致此损坏/行为的任何原因。
我在电流数据表中找不到初级侧上升时间的相关信息。 与在另一个帖子中一样、我的应用需要低电流。 实际上、最经常断开的 IC 是对它的要求最低的那个。 这毫无意义。 确保 IC 不需要最小负载?
输出电容为47uF+100nF+100nF。 在接收模式下、负载是 TI THVD1450D。 DE 为低电平。
我将以书面形式提供任何详细信息或绘制草图。

[缺陷已损坏]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您与我们取得联系、很遗憾听到这个问题。

    2020年及之前制造的 ISOW7841器件需要遵循一些附加指南、才能在所有测试条件下正常运行。 不遵循准则可能会导致器件输出过压并造成永久性损坏、尤其是在将器件用于嘈杂环境时。 务必遵循2020年之前上市的数据表版本中指定的指南。

    自2021年起制造的器件无需遵循这些附加指南、仅当前数据表中提供的标准指南就足够了。 请参阅下面的屏幕截图、了解2020年及之前年份的数据表中包含的指南。 当前数据表未指定此段落、因为当前正在制造的器件不需要这些段落。

    请分享器件样片的图片、以便我可以读取器件上的顶部标记、从而确定何时制造、并向您确认。 您还可以从 TI 网站订购新样片、并通过测试来确认问题不存在。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在收集数据。 我们保留了一些有缺陷的 IC、并应该对发货进行一些记录。 我们的环境确实存在噪声、这是我们使用隔离器的部分原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的库存似乎从2019年中(直流1911年)开始、并在2020年初入账。  但也有一些 DC 1832于2019年4月抵达。

    您需要将代码放在封装的背面还是正面? 前面说:93AKDHT

    此处代码过多、其中一个代码为:9197784TW9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您分享更多信息、并确认样片来自2018年和2019年。

    前面说:93AKDHT

    [/报价]

    我需要器件的顶部标记、这是我要查找的正确代码。 这是一个由7个字符组成的批次追踪代码(代码)、其中前两位数字表示制造年份和月份。 93表示2019年3月。

    由于您的样片来自2018和2019年、因此请考虑在您的设计中使用更新的样片、以避免遵循以下附加指南。 如果您更喜欢使用较旧的样本、请考虑遵循我之前回复中分享的代码片段中的附加指南。 另外、请与我分享原理图、以便我能够审阅并确认设计是否可行。

    如果这是新设计、我们建议您考虑我们更新的第二代 ISOW 器件 ISOW7741、该器件可提供显著改善的整体性能。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    "请考虑为您的设计使用更新的样片、以避免遵循附加准则。"

    我们将清算我们的股票并使用更新的股票。

    "如果这是新设计、我们建议您考虑更新的第二代 ISOW 器件 ISOW7741、该器件可提供显著改善的整体性能。"

    如果他们不会一直失败就足够了。 应该有一个回忆。

    最佳选项是 ISOW774x、ISOW784x 或 ADUM540x、ADUM642x ? 或者,我需要谷歌的传闻,这些也可能有问题?

    如果我订购或您向我发送每种类型的产品、我可以在我的硬件中对它们进行测试。


    5V 来自 DCDC 降压稳压器。 您需要了解哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    如果他们没有始终失败就足够了。 应该有召回。

    由于 ISOW7741是第二代器件、因此集成了第一代产品系列的所有学习内容。 自 ISOW7741发布已有3年时间了、我们尚未听到任何客户报告任何故障问题。

    最佳选择是什么: ISOW774x、ISOW784x 或 ADUM540x、ADUM642x ? 或者我需要谷歌的传闻,这些也可能有问题吗?[/报价]

    ISOW774x 将是所有新设计的最佳选择、因为该器件与上一代器件相比具有显著的性能改进、并且融合了所有的学习内容。

    如果我订购或您向我发送了一些类型的数据,我可以在硬件中进行测试。

    可从网站免费订购器件样片。 如果您希望我为您订购、请帮助我提供收货人的收货地址、姓名和联系信息。 请提供工作电子邮件和电话号码。

    感谢您分享原理图。 由于您使用隔离器来隔离 RS 至485总线、因此您还可以考虑 ISOW1432、它将 ISOW774x 和 RS 至485收发器集成在一起。 请注意、ISOW1432支持的最大数据速率为12Mbps。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要使用隔离器来隔离 RS 至485总线,也可以考虑 ISOW1432,它将 ISOW774x 与 RS 至485收发器集成。

    好建议。 谢谢