This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:EN 引脚的内部电阻

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1319335/sn6505a-the-internal-resistance-of-en-pin

器件型号:SN6505A

大家好、

我是否知道 EN 引脚的内部下拉电阻? 我的客户想上拉 EN 引脚、并想知道最佳的上拉电阻。

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    感谢您与我们联系。

    1MΩ 上拉或下拉电阻通常大于 M Ω、任何小于10kΩ 的外部上拉或下拉电阻通常都有利于驱动强高电平或低电平。 谢谢、请要求客户将4.7kΩ 用作上拉电阻。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔