This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:ISO7720

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1318675/iso7720-iso7720

器件型号:ISO7720

大家好、TI 问答社区、  

您能告诉我 ISO772x 等数字隔离器的隔离栅电容和电阻的电气模型吗?

提前感谢、  

YJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、它是否取决于通道数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的问题、欢迎来到 E2E。

    ISO7720的势垒电容为~0.5pF。 势垒电容(CIO)和隔离电阻(RIO)如下所示(数据表中的第6.6节):

      

    隔离栅电容取决于各种因素、并且在其他数字隔离器器件之间可能会有所不同。  不同的数字隔离器器件的隔离电阻保持不变。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很感谢你的友好答复,Aaditya。

    我想确认、两个隔离接地节点之间的隔离栅电容(~0.5pF)和隔离电阻并联?

    此致、  

    永载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。  

    是的、隔离栅电容和隔离电阻是在双引脚配置中测量的。

    在双引脚配置中、1侧的所有引脚连接起来形成一个引脚、2侧的所有引脚连接起来形成第二个引脚。 然后在这两个引脚并联的情况下测量隔离栅电容和隔离电阻。

    此致、
    A·维塔尔