This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:需要 ISO7741FQ 的 SPICE 模型。

Guru**** 2583275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1319375/iso7741-q1-spice-model-of-iso7741fq-required

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741

您好、TI 团队:

您能帮助我了解 ISO7741FQ 的 PSIC 模型吗、产品网页仅包含 ISO7741模型。

后缀为 F 的元件默认输出状态为"低"、另一个元件默认状态为"高"

图像取自 ISO7741FQDWRQ1的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    TH PSPICE 模型位于 ISO7741-Q1产品页面上的"设计和开发"->" 设计工具和仿真"选项卡下: ISO7741-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com。

    该 PSPICE 模型同时适用于 F 后缀(ISO7741-Q1)和非 F 后缀(ISO7741F-Q1)器件。  

    我看到您在 E2E 帖子中引用 ISO7741F 时遇到了一些问题。 要在 E2E 博文中添加器件型号、请使用完整的器件型号或器件产品页面上看到的器件型号。

    此致、
    A·维塔尔