This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:用于替代 ADI's ADN4654BRWZ-RL7的器件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7821LLS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1319162/iso7820ll-device-to-replace-adi-s-adn4654brwz-rl7

器件型号:ISO7820LL
主题中讨论的其他器件:ISO7821LLS

大家好、

您能帮助检查我们是否有设备替换 ADI 的 ADN4654BRWZ-RL7吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    ISO7821LLS 是  ADN4654BRWZ 的功能替代产品。 它不是引脚对引脚的替代产品、但支持相同的功能。 有关 ISO7821LLS 的更多信息、请查看产品页面: ISO7821LLS 数据表、产品信息及支持| TI.com

    为了便于将来参考、TI 提供了一个交叉参考工具、该工具对于查找 TI 直接替代器件或与竞争产品功能相同的 TI 器件非常有用: 交叉参考搜索| TI.com

    此致、
    A·维塔尔