This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:隔离式 CAN

Guru**** 2915200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1318457/iso1050-isolated-can

器件型号:ISO1050

CAN_H 和 CAN_L 引脚中总线偏置(VCC/2)的用途。
是将 CAN 总线连接到 VCC /2所必需的。 如何连接此总线以实现正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dibin、

    感谢您与我们联系。 CAN 是差分协议。 CANH 和 CANL 信号彼此相反。 CANL 信号从0V 上升到+2.5V、CANH 从+2.5V 上升到5V。 当总线被驱动至一个"显性"状态(逻辑'1')时、CAN L 为0V 并且 CANH 为5V。 在"隐性"状态(逻辑"0")下、两条线路都将为+2.5V (Vcc/2)。 这是由 CAN 收发器设计的结果。

    无需将 CAN 总线引脚连接至 Vcc/2。 总线偏置是 CAN 物理层标准的一部分。 请参阅以下屏幕截图。

      有关详细信息、请参阅控制器局域网(CAN)简介(修订版 B)。

    请告诉我、这是否解答了您的问题、或者我是否误解了您的问题。  

    此致!
    安德鲁