This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:VISO 闩锁问题

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1317063/isow7842-viso-latch-up-issue

器件型号:ISOW7842

您好!

在使用 ISOW7842的设计中、我们面临的将与本主题中所述的"VISO 闩锁"行为完全相同: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/769224/isow7842-latch-up

请在原理图下方找到。 我们将以并联方式使用此电路3x、此电路由一个 TI PMIC TPS65381供电。

VCC = 3V3、VISO = 3V3

在启动时、有时 VISO 变为>6V、噪声频率清晰可闻、组件开始发热。 在同一组件上发生的占90%、但在我们并联的3个组件中的另一个组件上很少发生这种情况。

请在下面找到一个打印屏幕的坏 starti 与

- 3V3 VCC 黄色

- 3V3 VISO 绿色

- 3V3 VCC 输入上的电流为蓝色

ISO 端的负载大约为25mA。

在此论坛和之前的数据表中可找到的建议是在 VCC 侧添加大约100uF 的更大电容。 我们可以看到、多年来此建议已从数据表修订版 F 中删除。您能解释原因吗?

您是否了解导致此问题的原因?

THX:

皮埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierrick、

    很遗憾听到您遇到 ISOW7842问题。

    zelin du 说:
    我们要并行使用此电路3x、由一个 TI PMIC TPS65381提供。

    您能否详细解释一下、将3倍并联是什么意思?
    您是指用于生成3个独立3.3V 输出的3个 ISOW7842器件、还是指这3个输出直接或间接连接在一起?
    如果已连接、请分享显示全部3个 ISOW7842器件及其相互连接的原理图。

    如果您可以清晰地展示器件样片以读取其顶部标记、这也会有所帮助。

    zelin du 说:
    启动时,有时 VISO 转至>6V,可清楚地听到噪声频率,组件开始发热。

    如果未完全遵循器件原理图和 PCB 指南、仅在非常旧的 ISOW7842样片上发生、就会发生这种情况。 一旦您分享相同信息、我会根据样片的顶部标记确认样片的年份/月。

    zelin du 说:
    您是否知道造成此问题的原因?

    请分享请求的信息、以便更好地了解问题原因、谢谢。我将能够更好地解释。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:

    PMIC 通过3V3为3个 ISOW7842电路供电、每个 ISOW7842都有自己的独立3V3_ISO。 输出是独立的、根本没有连接在一起。 我们之前发布的原理图仅显示了一个通道、但其他通道相同、由同一3V3总线馈送。

    根据新版本的数据表、遵循了布局指南(无100uF 电容器)

    请在下方查找来自4个不同电路板的4倍不同标记。 在单个电路板上组装的3个 ISOW7842始终来自每个电路板的相同批次(它们具有相同的标记)。 但电路板本身并非来自同一批次。

    两个第一个标记来自我们观察到问题的2个电路板。 其他两个问题来自我们不知道是否出现问题的电路板。

    电路板1故障:03AKJ9T

    故障电路板2:03AKJ9T 同一编号

    未知板#1:23CJFNT

    未知板#2:28CLQKT

    我们如何解读这些标记? 我们如何识别组件何时可能出现故障? 我们在现场还有其他板、可能会有同样的问题。

    THX:

    皮埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierrick、

    感谢您分享更多信息、这将对您有所帮助。

    PMIC 为3个 ISOW7842电路提供3V3、每个 ISOW7842都有自己的独立3V3_ISO。 输出是独立的、根本没有连接在一起。 我们之前发布的示意图仅显示了一个通道,但其他通道同样由同一3V3总线馈送。

    明白、谢谢。

    如何解释这些标记? 我们如何识别组件何时可能出现故障?

    以下链接提供的文档介绍了如何阅读由7个字符组成的批次追踪代码(LTC)。 如本文所述、第一个字符是其制造年份的最后一个数字(即、2020年为02022年为2)、第二个数字是其制造月份(1月、9月、A 是10月、B 是11月、C 是12月)。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1013/How-to-identify-STC-_2600_-LTC.PDF

    Faulty board#1:03AKJ9T

    从故障电路板器件的顶部标记可以看出是从2020年3月开始的。 2020年及之前的器件要求遵循100µF 指南和其他2条指南。 如果不遵循这些说明、则可能会在应用程序噪声很大时导致过压问题。 对于大多数应用、我们没有发现任何客户对器件有任何问题、但在极少数情况下、某些应用需要遵循这些指南以确保噪声不会影响器件。

    从2021年开始制造的器件不需要在电源输入端连接100µF 电容器。 未知电路板的 LTC 显示它是自2022年3月和8月起、因此不应在电源输入端使用100µF 电容器。

    现场还有其他电路板可能存在同样的问题。

    如前所述、如果应用程序噪声不大、应该不会有任何问题、但我无法保证是否未遵循旧数据表中的指南。 如果到目前为止您在现场没有发现任何问题、那么我也不希望他们在未来也会出现任何问题。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔