This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:D1/D2电压失真和 SN6505A 保护

Guru**** 2999340 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1315565/sn6505a-d1-d2-voltage-distortion-and-sn6505a-protection

器件型号:SN6505A

您好、TI 团队、

我们使用 SN6505A 制造隔离电源。  

有一些异常的电路板显示电源循环重启。

电路板在开始和几个小时后正常工作时,当温度高(实际上温度约为40℃ ),它工作异常。

CH1-D1、Ch4-电源输入电流

这是否意味着受保护的 SN6505A?

我查看了数据表、有2种保护机制:1.7A 电流限制和热关断。

这里采用何种保护措施? SN6505A 的外壳温度在异常情况下大约为91.6℃。

EN 引脚始终为高电平。

我们发现 D1/D2的电压为失真。

Ch1- D1、Ch4-电流至 D1

这种高电流是由变压器饱和还是变压器初级电感和寄生电容 振荡引起的?

似乎在 MOSFET 关断时会产生高电流。

SN6505A 的死区时间可能会受到影响?

我推测温度会导致变压器的特性发生变化。

期待您的回复。

谢谢。

基林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kylin、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您分享与您的问题相关的波形、这将对您有所帮助。

    您的理解是正确的、该器件主要具有两个保护特性-过流和热关断。 过流是一种逐周期保护、其中器件在开关周期开始时检测到过流、然后在该开关周期内关闭器件。 它从下一个周期开始连续正常切换、并在每个周期重复该过程。

    从您共享的波形来看、器件看起来正在发热并定期达到热关断限值。
    正如您还指出的、当开关关闭时、电流上升到4A。 这可能是由变压器漏电感或变压器设计错误造成的。 请分享变压器器件型号/数据表、以便我查看并确认变压器是否正常。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的答复。 变压器是不匹配的、这是正确的。 我们是760390013。 VT 值很低

    我只是分析这个情况、看看它是由于饱和还是其他原因。

    我发现当温度很高时、变压器电流和 D1/D2电压 会失真。

    那是因为变压器的特性受到温度的影响吗?  

    您能解释一下故障机制吗?

    谢谢。

    此致。

    基林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kylin、

    感谢您确认变压器器件型号不符合 SN6505A V-t 产品要求。

    基于此、我预计变压器会饱和并充当短路。 这会导致大电流通过变压器和器件、器件会检测到这些电流并在该周期内关闭开关。 峰值电流远高于正常电流、因此器件和变压器会发热。

    由于散热需要时间才能冷却、因此在该模式下器件的持续运行可能会使器件温度超过热关断阈值、并使器件关闭、直到冷却下来。

    您共享的波形显示了这两种操作。 峰值电流指示变压器饱和、每个周期开始时的短时电流脉冲指示逐周期过流限制保护正常工作、每隔100ms 定期关断一次指示热关断。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的讲解。

    还有一个问题是" 每个周期开始时的短时电流脉冲表示逐周期过流限制保护正常工作"。

    在我看来、电流应在 MOSFET 导通期间达到过流限制阈值、然后 SN6505A 可相应地关断 MOSFET。

    但对于 SN6505A、电流限制级别大约为1.7A。 MOSFET 开始关闭时的电流小于400mA。  

    为什么 SN6505A 可以这么早地提供保护?

    您能帮助解释一下吗?

    谢谢。  

    此致。

    基林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kylin、

    谢谢、请在下面查看我的意见。

    在我看来,电流应该在 MOSFET 开启期间达到过流限制阈值,然后 SN6505A 可以相应地关闭 MOSFET。

    我确实同意并期待同样的结果。 您能否再次确认、受监控的电压是 D1、电流是流入 D1的电流?
    您能否分享原理图、并指出在原理图中这两个位置进行了测量以及用于测量什么?
    还请展示测试设置的图像、其中显示了与 D1的电压/电流监控连接。

    我还要指出的是、当变压器饱和时、行为是不可预测的。

    但对于 SN6505A、电流限制级别约为1.7A。 MOSFET 开始关闭时的电流小于400mA。  [/报价]

    请注意、过流限制通常不会在达到电流限制阈值时恰好触发。 为避免误触发、需对过流进行小时间监测、以确认过流不是假噪声尖峰、而是实际电流。 该持续时间在波形中似乎是1µs。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

     关于电压和电流测量、我使用 KEYSIGHT 示波器 DSOX4104A、电压探头 N2873A 和电流探头1147B。

    位置如下所示:因此实际电压是变压器引脚1。

       

    原理图:

    此致。

    基林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kylin、

    感谢您分享测试设置图像、并确认监控的电流是从变压器引脚1流入 D2。 我还假设监测到的电压为 D1、这与预期的运行/波形一致。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔