This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6762:如何将其用作2/4通道数字隔离器

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1316558/iso6762-how-can-i-use-this-so-that-it-serves-as-2-4-channel-digital-isolator

器件型号:ISO6762

我的要求是将信号从1.8V (VCC1)转换为5V (VCC2)、以及2个驱动器和4个接收器。 我能否使用 ISO6762、因为它的4/2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、您可以使用 ISO6762器件。

    由于您需要四个通道进行接收和两个通道进行驱动、因此 ISO6762将适合您的用途。 ISO6762具有4个正向通道和2个反向通道。

    我们的数字隔离器的每一侧都可以在建议的工作条件下使用任何电压独立提供。 可为 ISO6762 VCC1提供1.8V 电压(在1.71V 至1.89V 范围内)、同时可为 VCC2提供5V 电压(也在2.25V 至5.5V 范围内)、因此它也适合您的电源要求。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您的快速回复。  

    我想分别为 VCC1和 VCC2连接5V 和1.8V。 我的配置可以正常工作吗?。

    根据数据表、我理解该配置会将输出推至未定状态、请确认我的理解是否正确。