This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:电压电平

Guru**** 2583225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1317637/iso1042-q1-voltage-level

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042

我是否可以连接在不同电压域同一 CAN 总线中工作的两个不同 IC?  

我的旧节点是 MAX3051EKA+T、我想 在新节点中使用 ISO1042BQDWVRQ1。  

MAX3051在3.3V 下工作、ISO1042在5V 下工作。

这个系统是否能够正常工作?