This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640可用作 ISO1641的 CAN

Guru**** 2585595 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1315518/iso1640-can-iso1640-be-used-as-iso1641

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件: ISO1641
  1. 您好、

Iso1640是否可用作 Iso1641? 如何配置另一个 SCL? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hangjie。  

    感谢您与我们联系。 ISO1640是一款 I2C 隔离器、SDA 和 SCL 为双向通道。 ISO1641仅为1,双向数据通道(SDA)。  

    如果您要求使用双向 SDA 作为时钟通道、则可以改用 SDA。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    感谢您的支持、因为我的客户手头有 ISO1640样片、他们的系统只有一个 MCU (相同时钟)、他们想要检查是否可以使用 ISO1640作为具有单向时钟(ISO1641)的双向 I2C? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:  

    是的、您可以这样做。 双向通道只是一个双向隔离式 I2C 通道隔离器本身会直接在任意一侧传递信号、与协议无关。 如果客户只需要一个、它可用于 SDA 或 SCL。 提供的引脚名称仅用于指示典型用例。

     如果手头有单向时钟、可以将 ISO1640用作 ISO1641。  

    此致!
    安德鲁