This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640测试方法

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1316631/iso1640-iso1640-test-methods

器件型号:ISO1640

尊敬的:

一位客户想要针对其应用测试 ISO1640、他想知道如何在黄色测试条件下测试以下电气特性。 我们有没有关于这些测试的应用手册?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:  

    每个时序规格都在表中列出的条件下使用以下测试电路图(链接到数据表的在线版本中)进行测试。  

    其他测试电路可在整个第7节中找到。

    此致!
    安德鲁