This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:帮助查看原理图

Guru**** 2995990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1315619/isousb211-help-to-review-shematic

器件型号:ISOUSB211

e2e.ti.com/.../01_5F00_JWUSB_5F00_ISO_5F00_V1.0.pdf

尊敬的专家:

我的客户正在使用 ISOUSB211、您能帮助查看原理图吗? 非常感谢。

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    感谢您分享原理图供您审阅。

    原理图基本上看起来很好、我在下面列出了一些输入内容。

    1. 我看到客户使用了 ISOUSB211的内部 LDO 来生成1.8V 电压。 这会耗散器件内部的功率、从而导致器件略微升温。
      1. 如果客户应用不需要高温操作、这不是问题、但如果他们需要在70°C 以上的温度下运行、我建议他们使用外部 LDO。 ISOUSB211数据表的8.3.1和10.3节对此进行了说明。
      2. 为确保器件可靠运行、必须确保所有去耦电容器都靠近器件引脚放置、请参阅数据表中的布局示例。
    2. 根据各侧的 PCB 布线长度、应将 EQxx 引脚设置为高电平或低电平、以补偿损耗。 如果不使用此功能、则我们建议您将这些引脚设置为低电平。 数据表中显示的连接仅是示例连接。
      1. 有关 EQ 引脚用法的更多详细信息、您可以参阅以下应用手册。
        1. 用高速 USB 隔离器上的均衡器设置来补偿通道损耗
    3. ISOUSB211运行不需要与 DD±和 UD±引脚串联的22Ω 电阻器、我们建议将其移除或替换为0Ω 电阻器、以优化 ISOUSB211的性能。
    4. USB 标准建议外设连接器上的 VBUS 引脚至少要有100µF 电容器来保持电源稳定。 请考虑使用此设计来符合 USB 标准。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔