This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:隔离要求

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1315137/iso6741-isolation-requirement

器件型号:ISO6741

您好!

我们正在考虑在 设计中采用 ISO6741DWR。

 ISO6741是为我们提供数据线路之间的隔离、还是数据线路+电源之间的隔离?

此致、

卡丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    每一个隔离器都在电源和 通道引脚之间提供隔离。  

    如上图所示、这里有一个隔离栅。 VCC1和 GND1对应于 ISO6741器件的1侧、而 VCC2和 GND2引脚对应于 ISO6741器件的2侧。 VCC1为1侧的通道引脚供电、VCC2为2侧的通道引脚供电。

    此致、
    A·维塔尔