This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:电源电流

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1314060/iso7021-supply-current

器件型号:ISO7021

大家好!


我有一个关于电源电流的问题。

1) 1)我了解如下所示的每个电源电流、是否正确?

2) 2)电源电流-请告诉我如何计算每个交流传输速率的电流值。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我在下面回答了您的问题:

    1. 是的、您的理解是正确的。 ICC1直接与 VCC1侧关联、而 ICC2值直接与 VCC2侧关联。
    2. 在数据表中、您包含的图像中显示的电流是实际测量的数据点。 下图介绍了如何确定每 Mbps 通道电流消耗(数据表第3部分):

    此致、
    A·维塔尔