This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820:LVDS 隔离器?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1313474/iso7820-lvds-isolator

器件型号:ISO7820

您好!

我使用了 ISO7820。

但是、我需要250Mbps 带宽和 IEC 60747-17。  

请推荐符合上述 条件的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH Choi、您好!  

    目前、我们只有高达150Mbps 的器件。 您可以  在 TI.com 上的产品选型指南中找到隔离式 LVDS 缓冲器的完整列表、

    此致!
    安德鲁