This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOS141-SEP:辐射问题

Guru**** 2583625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1312592/isos141-sep-radiation-question

器件型号:ISOS141-SEP

此器件是否遇到需要下电上电的任何 SEFI 或只是瞬变? 或者没有就此收集任何数据? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能解释一下什么是 SEFI 吗?

    如果您的问题与辐射测试相关、则按照数据表中的说明进行以下测试:

    –电离辐射总剂量(TID)特征值(无 ELDRS)= 30krad (Si)

    –TID RLAT/RHA = 30krad (Si)

    –在125°C 下、单粒子锁定(SEL)对于 LET 的抗扰度= 43MeV⋅cm2/mg

    –单粒子绝缘击穿(SEDR)在500VDC 下的抗扰度(43MeV⋅cm2/mg)

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保、SEFI =单粒子功能中断。 是否有关于 SEE 测试期间(LET=43Mevcm^2/mg)是否有任何仅通过下电上电解决的瞬态波形或功能中断(例如引脚变为高电平或低电平并卡在那里)的数据? 或者在测试过程中是否未观察到/监测到这些类型的事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    请允许我们再延长几天时间、向您提供更多信息。

    此致!
    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    感谢您提供更多信息。

    在辐射测试期间、要监控器件的电流消耗、确保它不会因波动而被称为通过。 稳定电流意味着 I/O 没有变化、因此器件在测试期间正常工作。

    请告诉我这是不是对您的问题的解答。

    此致、
    A·维塔尔