This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:最大数据速率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1313076/iso7760-max-data-rate

器件型号:ISO7760

团队、您好!

查看下表、我计算出最大频率为1/6ns = 167MHz、这意味着最大数据速率应为333Mbps。

请告诉我、我的计算结果是否正确。 我的客户计划以120Mbps 的数据速率使用 ISO7760、这应该是可行的、对吗?

环境温度范围= 0...70°C。

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!  

    此器件有一个100Mbps 的最大保证数据速率。 当然、考虑的是整个工作范围、温度范围和15pF 的负载电容。

    如您所述、上升时间是数据速率支持的最大指标。

    如果负载电容受限且布线长度较短、我相信器件可通过器件支持120Mbps 的速率。  

    我们是否知道该器件是否直接驱动 MCU 或靠近隔离器的外设?  

    我们可能会抓取一些快速基准数据、并向您展示25°C 时该数据速率下的输出波形、从而更好地了解典型性能。

    此致!
    迈克尔