This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:替代 PAI8485

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1312310/iso1412-replace-pai8485

器件型号:ISO1412

e2e.ti.com/.../PAI8485.pdf

尊敬的专家:

我们是否有 PAI8485的 P2P 替代品? 随附数据表。 非常感谢!

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria:

    该器件似乎是一款隔离式16Mb 半双工收发器。 请查看 ISO1430或 ISO1450是否 可以满足您的要求。  

    此致!
    安德鲁