This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:Iq

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1311289/isow1412-iq

器件型号:ISOW1412

大家好、

数据表不包含 IQ 信息。 在某些情况下、有多少电流流入 VIO 和 VDD?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    感谢您与我们联系。

    器件没有特定的关断或待机模式、因此没有专门使用静态电流这一术语。 相反、数据表中题为"电源电流特性"的第8.9至8.11节提供了所有测试条件下的器件电流消耗。 请参阅这些表格、并告诉我这些电流是否能为您提供所需的功能。

    具体来说、下面两个表应该会给出您要查找的内容。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔