This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:我们是否测试了 ISO1044 +光 MOS 解决方案以及使用光耦合器的目的?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1309574/iso1044-have-we-tested-iso1044-optomos-solution-and-the-intention-of-using-optocoupler

器件型号:ISO1044

大家好、

新年快乐!

现在、我的客户在阅读 有关隔离 CAN 节点总线设计的主要设计问题(修订版 A)时有一些疑问。 (SLLA486A)

在第4节、

第1季度 :我们是否在实验室或实际应用中测试过此解决方案?

第2季度 :我们推荐光耦合器的目的是什么? 与 ISO1044结合使用以实现隔离或匹配电阻器。 120ohm 主要用于阻抗匹配、OptoMos (光继电器)是否也具有此功能?  

谢谢!

此致、

鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen、  

    新年快乐你也,希望这篇文章帮助你开始使用 CAN。  

    1. 图4-2中所示的电路是一个相当常见的行业解决方案、对 ISO1044使用该设置应该不会出现任何问题。  
    2.  该 电路中 OptoMOS 的用途是允许隔离信号连接/断开120欧姆端接电阻器。 如果您希望在运行中添加或删除 CAN 节点、这是一个有用的功能。  
      1. 这些图上方的段落提供了更详细的说明"网络中最远的两个终端节点可以驱动 TERM=High、以启用跨总线端接120欧姆、而所有其他节点可以驱动 TERM=Low。 这样、CAN 总线有效端接为60欧姆(两端并联120欧姆);而每个节点的硬件设计可以相同。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    我们是否有适用于此应用的非隔离式解决方案? 或者这必须使用 OptoMOS 之类的隔离式解决方案?

    谢谢。

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen、  

    在使用 ISO1044时、必须使用隔离式解决方案来控制电阻器、以保持隔离性能。 但是、如果您的系统中不需要隔离、您可以使用 TCAN1044等非隔离式 CAN 收发器来启用/禁用端接电阻。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Andrew!