This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:与 VOL 相关的 IBIS 模型问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1310422/iso1541-ibis-model-question-related-to-vol

器件型号:ISO1541

专家、您好!

我的客户想知道 ISO1541的 IBIS 模型行为。  

它们使用 IBIS 模型下的 IBIS 模型来模拟 I2C 信号,但1侧看不到0.65V~0.8V 电压。 根据数据表、1侧上的电压应为0.65V~0.8V。 是否有任何缺失? 谢谢!

ISO1541 IBIS 模型: https://www.ti.com/lit/zip/sllm190

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ann Lien:  

    感谢您与我们联系。 根据 IBIS 模型中加载的值、这似乎是正确的波形。 实际的器件行为将如数据表中所示。  

    我将与团队确认这一点并联系您、但是这需要一些时间。  我将继续、关闭这个帖子。 如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁