This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:隔离式电源的开关频率是多少?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1310225/isow1412-what-is-switching-freq-for-isolated-power-supply

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件: ISOW7741

大家好、我将使用 ISW1412 、并想了解 VISOOUT 引脚的发射。 什么是隔离电源的开关频率? 建议在 VISOOUT 引脚上使用哪种滤波器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、您好!

    感谢您与我们联系。

    内部直流/直流转换器的开关频率为25MHz。 滤除开关噪声的理想方法是在两个电源引脚上使用铁氧体磁珠(FB)、如 ISOW1412数据表中所建议。 您还可以参阅以下有关 ISOW7741的技术手册、其中介绍了优化低辐射设计的各种设计指南。 这些指南同样适用于 ISOW1412。 谢谢。

    如何通过 ISOW7741满足 CISPR 32辐射干扰限值


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔