This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:Altium 示例设计

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412, ISOW1412DFMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1307845/isow1412-altium-example-design

器件型号:ISOW1412

您好!

ISOW1412数据表的第41页有一个 PCB 布局示例、展示了外部元件的建议放置方式和布线方式。 我们注意到 ISOW1412DFMEVM 设计是在 Altium 中完成的、但是我们在 TI 的官方网站上找不到 Altium 文件。
为了加快产品设计、减少因以肉眼复制设计并最终不彻底改造设计而可能产生的错误、是否可以获得原始设计文件?

该帐户已通过企业电子邮件注册。 提前感谢。

此致、

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的提问。

    鉴于假日季、请给我们额外一天的时间来回答您的问题。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的耐心。 谢谢、我代表 Aaditya 通过您的公司电子邮件向您发送了 Altium 设计文件。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

    再次感谢您的参与。

    此致、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Koteshwar Rao、  

    我还在查找 ISOW1412DFMEVM 的 Altium 设计文件。  

    您是否还会将文件发送给我?


    此致、
    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您与我们联系。
    谢谢、我也通过电子邮件将文件发送给了您的公司电子邮件。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致、Christian