This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:隔离式收发器中的公共接地

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1309051/iso1432-common-ground-in-isolated-transceiver

器件型号:ISO1432
主题中讨论的其他器件:ISO1410

我是否需要在器件任一侧使用单独的接地 ISO1432BDWR 隔离式 UART 到 RS485 收发器? 还是它们共用同一个接地。 如果它们要单独分离、是否建议将它们一起绑在某个点上、以在整个电路板上实现连续参考? 我以前从未使用隔离式收发器、因此对这些系统中接地的好方法很好奇。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、  

    感谢您的提问。 在设计隔离式系统时、每个接地端都应保持独立、而不应连接到系统中的任何位置。 此外、还建议在隔离器的1侧和2侧引脚之间设置一个排除区域、确保 PCB 布局中没有金属或组件布线。  

    要确保数据表中显示的完全隔离性能、需要遵循这两项建议。 因此、每个接地层(隔离器的一侧)都将完全独立。  

    图52. ISO1410的应用电路展示了如何设置隔离器并提供隔离式电源以实现适当性能的示例。 请参阅 如何隔离 RS 至485系统的信号和电源(修订版 C)(TI.com)。此外、如果您不熟悉隔离式系统、可参阅 高精度实验室系列: 隔离简介| TI.com 也可能会有所帮助。

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁