This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 经济实惠的精密线性光耦合器?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1309036/inexpensive-precision-linear-optocoupler

主题中讨论的其他器件:ISOM8110

我认为我需要 内部伺服控制、与以下任一项类似:

二极管输出:   

晶体管输出:

但是、如果在没有伺服的情况下提供温度和非线性、这也是可以接受的。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    感谢您与我们联系。

    目前、我们没有具有内部伺服控制的隔离器、但我们有可显著提高 CTR 性能的光耦仿真器。 有关更多详细信息、请参阅 ISOM8110数据表、CTR 与正向电流的关系图以及集电极电流与温度的关系图。 谢谢、请告知我们是否满足您的要求。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否携带简单的线性光耦合器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、  

    正如 Kosti 所说的、ISOM8110是我们目前离您的设备最近的设备。 如果您有任何问题、请查看数据表、告诉我。

    此致!
    安德鲁