This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:当 RS 至485总线没有终端时、支持50mA 的外部负载

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1307971/isow1412-supports-an-external-load-of-50ma-when-rs-485-bus-has-no-termination

器件型号:ISOW1412

您好!

我的应用在 RS485总线上只有2个器件(总线没有端接)。 但最坏情况下、我需要为50mA 的外部负载供电。

我看到 ISOW1412在为 RS485总线供电时仅为外部负载提供20mA。

尽管我对外部负载电流的要求较高、但我的应用的 RS485总线消耗的电流将仅低于1mA。  ISOW1412是否可以用于我的应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    感谢您与我们取得联系并寻求有关外部负载支持的说明。

    由于您在 RS 至485总线上没有端接电阻器、因此 ISOW1412的 VISOOUT 可以支持高达50mA 的外部负载、而不会出现任何问题。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 看起来 从 VISOOUT 引脚获取的电流限制因素与20mA 不同、但它取决于 VISOOUT 稳压器上的整体负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、您好!

    是的、您的理解是正确的、20mA 不是固定限值、而这正是我们认为、除了标准 RS -485负载之外、器件还能够支持的限值。 当 RS 至485未加载/端接时、VISOOUT 可以通过该额外的负载来代替 RS 至485端接。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔