This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:询问 CAN 通信可用性

Guru**** 2920360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS09, SN74HCS157-Q1, TMUX1112, ISOW1044, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1307601/isow1044-inquire-about-can-communication-availability

器件型号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件:SN74HCS09SN74HCS157-Q1TMUX1112ISO1044

您好!

我的客户希望使用 ISOW1014、SN74HCS157-Q1和 SN74HCS09连接 CAN 通信、如下所示、以实现特殊功能。

问题1:  如果从未同时收到多个 Nn_Rx 联络信号,是否有可能从 MCU_1接收 CAN 信号?

问题2.  是否可以通过 SN74HCS157-Q1与 MCU&AP 进行正常的 CAN 通信?

问题3:  使用 TMUX1112连接120欧姆端接电阻器时、CAN 通信是否存在问题、如下所示?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您与我们联系并分享与您的问题相关的必要信息。 请找到我对您列出的问题的看法。

    回答1。 是的、当多路复用器开关 SN74HCS157-Q1连接到 MCU_1时、MCU_1应该可以这样做、以从总线接收 CAN 数据。 请注意、为支持 CAN 数据速率、应考虑 SN74HCS157-Q1和 SN74HCS09的传播延迟。

    答2。 是的、当多路复用器开关 SN74HCS157-Q1连接到 MCU&AP 时、MCU&AP 应该可以从总线接收 CAN 数据。 请注意、应考虑 SN74HCS157-Q1的传播延迟、以支持 CAN 数据速率。

    解答3。 当 CAN 总线上的共模电压为0V 时、这应该可以正常工作、但在现实世界中、CAN 总线需要支持-2V 至+7V (更常见的情况是±12V)的共模电压、才能正常工作。 要获得此问题的答案、我需要您在开关和多路复用器 E2E 论坛上发布此问题。 我发帖链接到开关和多路复用器 E2E 论坛。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

    感谢您的答复。

    客户有其他问题。

    问题1: 他们希望使用5Mbps 的 CAN 通信速度。 SN74HCS157-Q1和 SN74HCS09的总传播延迟明显短于5Mbps (200nS)。 因此、我们可以假设5Mbps 支持没有问题吗?

    问题2. 这些器件希望在待机期间通过 SN74HCS157-Q1和 SN74HCS09从 MCU1接收 CAN 唤醒模式、然后通过 MCU1控制 SN74HCS157-Q1、以便 MCU&AP 执行 CAN 通信。 如果此场景有任何问题、请告知我们。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您提出后续问题、请查看我的以下意见。

    回答1。 所需的传播延迟是客户必须根据其系统估算并相应选择的值。 还需要考虑 MCU 处理数据的传播延迟、以估算环路延迟。

    答2。 ISOW1044不支持 CAN 唤醒功能。 如果这是他们正在寻找的、那么 ISOW1044将无法支持它。 如果客户指的是通过 SN74HCS157-Q1和 SN74HCS09将信号从 MCU 传递到 ISOW1044、则这应该不是问题。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

    感谢您的及时回复。

    对于 Q2、我可以在数据表中找到通过总线 WUP 远程唤醒的信息、如下所示。

    请您重新核对一下客户的询问吗?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您重新检查 CAN 总线 WUP 功能。

    很抱歉、我将 ISOW1044与 ISO1044混淆、其中 ISO1044不支持 WUP 功能、而 ISOW1044不支持 WUP 功能。 我想自行纠正、并重新阐明、ISOW1044支持根据 ISO 11898-2:2016通过总线唤醒模式实现远程唤醒。

    我还想回答您之前的问题:在 ISOW1044待机期间、CAN 唤醒模式将通过 SN74HCS157-Q1和 SN74HCS09接收到 MCU1、然后可以通过 MCU1控制 SN74HCS157-Q1、以便 MCU&AP 可以执行进一步的 CAN 通信。

    如果有什么不清楚的地方、请告诉我、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔