This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:断线检测

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1306809/iso1228-wire-break-detect

器件型号:ISO1228

您好,先生

我是否可以知道为什么只有受电方才具有断开检测功能、而供电方没有断开检测功能?

它是否与芯片内部的电流方向密切相关? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我相信您是正确的、它取决于电流的方向、但我还将请另一位专家查看这一点以进行确认。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    正如 Michael 所提到的、在灌电流模式下:断线检测在 μA μ A 范围内的断线电流上工作。  
    在拉电流模式下:电流方向相反、未实现断线检测。


    谢谢
    维克斯·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八个可配置的 IEC 61131-2 1类、2类、3类隔离式数字输入、我是否知道主要特性的详细信息? 或如何 设置、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否具有 iso1228和 MAX22196的比较表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    请在年底再安排一天回复。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    我们将通过电子邮件随时跟进该主题。  

    此致!
    迈克尔