This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:器件能否在两侧支持两个不同的电压电平?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1307309/iso7740-could-the-device-support-two-different-voltage-level-at-both-side

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件:TXU0104

您好!

@如下问题需要您的支持。

1.如果客户没有使用电源隔离 IC、数字隔离 IC 还在其中角色吗?

2.这种数字隔离 IC 可以在两侧不同的电压下使用吗? 例如、Vcc1=3.3V、Vcc2=5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    1.如果有两个独立电源为数字隔离器供电、但共用同一接地基准、那么数字隔离器不会造成隔离、这是正确的。 器件实际上成为了一个无隔离的电平转换缓冲器。

    是的、该器件可在相对侧使用两个电源、例如 VCC1=3.3V 和 VCC2=5V。  

    它们是否对器件的两侧使用相同的接地?

    如果它们不需要隔离信号、则可以考虑改用更简单的电平转换器、例如 TXU0104

    此致!
    迈克尔