This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:Vcc1迟滞

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1301743/iso1212-vcc1-hysteresis

器件型号:ISO1212

尊敬的 TI 团队:

迟滞(VCC1)有什么含义、或者我该如何理解它?

因为如果 VCC1从0V 增加到3.3V、IC 就可以运行。 但如果电压降至2.00V、它是否会因为 UVLO 阈值迟滞(VCC1)为0.2V 或必须低于1.7V 而关闭? 但在本例中、为什么迟滞(VCC1)为0.2V?  

我想迟滞(VCC1)值是典型值并且可能会有所不同。 因此、2.25V 和1.7V 之间的差值(正向和负向 UVLO 阈值)大于0.2V。

在这些假设下:

从0V 到3.3V 的 VCC1会上电、并将在电压降至1.7V 而不是2.05V 之前上电。

从0V 到2.20V 的 VCC1 未 上电。

如何理解 1.7V < VCC1 < 2.25V 时状态的加电或断电。

此致

乌宗·达武特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    请给我们额外的24小时来回复。

    此致、  

    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    该器件在上电或断电时的 Vhys (迟滞)主要是该器件的容差值。 当器件通电时、其消耗的电流会导致电源电压下降。 如果没有迟滞、器件会 由于压降而立即关闭。

    Vhys 是一个电压"容差"或范围、可能会发生压降、但器件不会立即关闭。 要使器件实际关闭、电压必须超过整个 Vhys 阈值并进入 VUVLO-范围。

    就 ISO1212而言、器件将在电压大于或等于2.25V 时加电、而在电压 小于或等于1.7V 时断电。 Vhys 表示 VUVLO-和 VUVLO+的最大值之间的间隙、即0.2。

    请阅读本应用手册以 了解有关 UVLO 和迟滞的更多信息:了解功率器件中的欠压锁定(修订版 A)

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vittal、

    感谢您提供应用手册、但根据本应用手册、我需要 UVLO 阈值迟滞的最小值(VHYS (UVLO1))和负向 UVLO 阈值的最大值(UVLO-(VIT))才能进行最坏情况分析。 可以提供这些值。

    此致

    乌宗·达武特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davut:

    感谢您的答复。

    数据表中提供的 VIT + UVLO1 (最大值)和 VIT - UVLO1 (最小值)的值是器件的"最坏情况"。 这意味着、当器件超过2.25V  VIT + UVLO1 (最大值)值时、 保证器件上电; 当超过1.7V VIT UVLO1 (最小值)时、保证器件断电。

    0.2V 的 Vhys (typ)是一个出现在 VIT + UVLO1 (max)和 VIT - UVLO1 (min)之间的窗口。 在1.7V 至2.25V 之间的 VCC 下运行器件可能会导致器件状态不确定。

    请记住、提供这一宽范围是为了解决 可能出现的工艺差异。 但是、 VIT UVLO1+UVLO1 (max)和 VIT UVLO1-UVLO1 (min)是影响所有器件的"最坏情况"阈值。

    为了确保器件完全上电并运行、我们建议将 VCC 设置在2.25V 到5.5V 之间、如 数据表中的建议运行条件表所示。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vittal、

    我知道、该器件的工作电压介于1.7V 和2.25V 之间、目前尚不确定、这与应用手册不同、该应用手册将其分为两个区域:功能区域和未确定区域。 因此、数据表中给出的值是最坏情况。  但对于阈值迟滞(VHYS (UVLO1))、最坏情况分析需要最小值、您能提供吗? 这是因为、如应用手册中所述:典型值的使用有限、因为稳健的系统设计要求已知的温度限值、且典型值为(a)不限值、(b)仅在25°C 下有效。

    此致

    乌宗·达武特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davut:  

    数据表中提供的值是最坏情况下的值。 应用说明将此未定区域定义为"功能"和"未决定"以供参考、不建议设计在这些区域运行的应用程序。

    建议仅在数据表中列出的建议运行条件下运行器件。 在该区域之外、器件将不会按照数据表中定义的行为。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢你的回复,但我的问题是: 阈值滞后( VHYS(UVLO1 )) 只给出了 TYP,这是不可能进行最坏情况的计算。 因此、我们需要它的最小值。

    在 《UVLO 和迟滞: 了解功率器件中的欠压锁定(修订版 A)》应用手册中进行 了介绍。

    "典型值使用有限、因为稳健的系统设计需要 已知的温度限值、而且典型值为(a)不限值、以及(b)仅在25°C 下有效。"

    另外还包括本 应用手册

    "如果某些 参数缺失、请通过 E2E 论坛联系工厂进行说明。"

    因此 、如果您可以共享 阈值迟滞(VHYS (UVLO1))的最小值、这将非常有用。

    此致

    乌宗·达武特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davut:

    迟滞是您提到过的一个典型值、鉴于未提供最坏情况下的迟滞、可以假定最坏情况下的 VHYS (UVLO1)= 0.0V。 本质上、最坏的情况是没有迟滞、因此可能(在电源上存在噪声)器件的导通和关断非常接近相同的电压。  

    例如、器件的实际 UVLO 为2.0V、无迟滞、因此启动时、器件将在2.0V 电压下导通、如果电源突降、器件也会在2.0V 电压下关断。

    实际上、该器件保证导通电压大于2.25V、关断电压小于1.70V。 如果电源存在噪声、一些迟滞有助于防止在加电/断电时快速切换开/关状态、但此迟滞不能保证器件在电源电压达到2.25V 后降至2.24V 以下时能够保持开启状态。 根据数据表规格(但实际上也极不可能)、器件有可能在2.24V 下关闭。

    我希望这有助于澄清情况,让我们知道我们是否能进一步帮助。

    此致!

    米夏