This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:与 HCPL-7720相比

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1306819/isom8710-compared-with-hcpl-7720

器件型号:ISOM8710

您好,先生

 ISOM8710是 TI 中替代 HCPL-7720的正确解决方案、

您是否有任何紧凑表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    从功能的角度来看、ISOM8710是可以执行类似功能的器件、但8引脚封装和穿孔封装对于 HCPL-7720和 ISOM8710是唯一的。

    应用是否只需要单通道隔离式输出?  

    如果是这样、ISOM8710将是一个很好的选择、因为它是具有较少引脚的较小封装、并且与 HCPL-7720相比具有简化的控制功能、因为它只需要输入电流控制来隔离信号。

    此致!

    迈克尔