This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:具有隔离式电源的隔离式 USB 收发器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, ISOUSB211, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1305981/isousb111-isolated-usb-transceiver-with-isolated-power

器件型号:ISOUSB111
主题中讨论的其他器件: ISOUSB211SN6507

大家好、我的设备是 USB 设备应用程序。 我在从主机传输 USB 信号和电力时需要实现隔离。 我找到了 AD 器件 LTM2884、是否有与 TI 同等的器件?  器件  ISOUSB111不 传输隔离式电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    感谢您的联系。

    我们目前没有集成隔离式电源的隔离式 USB 器件。 我们目前提供的最佳解决方案是搭配使用隔离式电源解决方案的 ISOUSB111或 ISOUSB211。 您可以使用许多隔离式电源解决方案、我建议使用支持高输出电流的 SN6505/SN6507器件。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。  

    关于 SN6505、是否有任何推荐的 现成变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    是的、我们确实有 SN6505数据表中列出的现成变压器列表。 请参阅表9-3、其中列出了许多变压器、标题为"针对器件进行优化的推荐隔离变压器"。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔