This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:ISO6721-Q1是否可用于将电平从2V 转换为3.3V?

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721-Q1, ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1303563/iso6721-q1-can-iso6721-q1-be-used-for-level-shifting-from-2v-to-3-3v

器件型号:ISO6721-Q1

大家好!

我的一个客户正在考虑使用 ISO6721-Q1 通过隔离将电平从2V 转换到3.3V。

此时、他们有以下问题?
请你给我答复吗?

问题1:
尽管器件数据表显示 VCC1电压范围为1.71V~1.89V 和2.25V~5.5V、ISO6721-Q1是否可用于将 VCC1上的2V 电平转换至 VCC2上的3.3V?

问题2.  
如果 Q1的答案是"否"、您能否告诉我可以 隔离将电平转换为2V 至3.3V 的任何器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我在下面回答了您的问题:

    1. 尽管器件数据表显示 VCC1电压范围为1.71V~1.89V 和2.25V~5.5V、ISO6721-Q1是否可用于将 VCC1上的2V 电平转换至 VCC2上的3.3V?
      1. 否、电平转换将仅限于建议运行条件中的条件。
      2. 在数据表列出的建议工作条件下、ISO6721-Q1的电源电压可能不同。 由于隔离栅将两侧彼此隔离、因此每侧可以使用不同的电源单独供电。  这意味着所选的 VCC 电压应在建议运行条件下列出的范围内。

      3. 由于 VCC1的2V 超出上图所示的范围(2V 大于1.89V)、因此通道输出将为不确定状态。

    2. 如果 Q1的答案是"否"、您能否告诉我可以 隔离将电平转换为2V 至3.3V 的任何器件?
      1. 我相信、我们没有任何与 VCC1或 VCC2的2V 电压兼容的数字隔离器。 我们的大多数隔离器都支持1.8V、2.5V、3.3V 和5V 的 VCC。
        1. ISO6721-Q1支持1.8V、2.5V、3.3V 和5V。  

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vittal、

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    我了解到 TI 数字隔离器 VCC1/2的电压范围不支持2.0V。
    客户有关于 ISO6721的一个问题、如下。
    我可以问你吗?

    问:为什么  TI 数字隔离器 VCC1/2电压范围不支持2.0V?
       原因是否来自工艺规格限制?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:  

    这些范围按照逻辑电路的标准电源电压设计、即1.8V、3.3V 和5V。 中间的范围是一个特征范围、不建议在此运行。 出现该间隙的主要原因是它遵循 TI 器件的电压标准。  

    此致!
    安德鲁