This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:输入电压和 VCC 绝对最大额定值之间的差异

Guru**** 2584735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1305128/sn6507-difference-between-input-voltage-and-vcc-absolute-maximum-rating

器件型号:SN6507

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN6507是否可以使用48V 电源轨、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据 SN6507数据表、VCC 的建议最大工作电压为36V。

另一方面、绝对最大额定值为60V。

因此、我认为即使您为 SN6507提供48V 电压、它也会起作用。

为何建议使用36V 的工作电压?

您能告诉我们、最大电压为36V 的原因是什么。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:  

    感谢您的联系。  

    您已经注意到、SN6507的建议最大值为36V。 在建议的 工作条件之外运行时、无法保证数据表的性能。  SN6507在建议最大值和绝对最大值之间有一个很大的范围、以允许某些故障情况(例如、过流保护和热检测)。 该器件预计只能在短时间内处于该范围内、因为在该范围内(48V 时)持续运行会影响该器件的长期可靠性。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁