This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:SDA/SCL 始终存在上拉电源问题

Guru**** 2787015 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1304860/iso1540-sda-scl-always-have-pull-up-power-issue

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: BQ76942

大家好、

目前、客户使用了我们的 ISO1540、以满足一些角落问题:

在客户系统中、他在 VCC 线路添加了一个开关(MOS)来开启和关闭 ISO1540、但当时 SDA/SCL 始终上拉3.3V。 因此、当 MOS 关断(VCC = 0V)时、SDA/SCL 的电压应力将达到角落、如下图所示、它与 VCC 电压有关。

那么、这种情况在系统设计中是否存在风险? SDA/SCL 引脚是否会由于始终上拉电源而损坏?

如有任何进一步的问题、请随时与我联系。 提前感谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    感谢您的提问。 没错、在隔离器未上电的情况下、向 SDA/SCL 引脚施加3.3V 电压会违反绝对最大额定值。 这可能会影响隔离器的长期可靠性。 建议在器件未通电时将上拉电阻器断电。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    在客户系统中、有3个 ISO1540通信与同一 BQ76942、我不知道我们是否可以在 BQ76942中对 ISO1540的地址进行编程以区分它们、因为它们是隔离 I2C。

    BRS、

    弗朗西