This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7740:这种连接配置是否可行?

Guru**** 2929430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, THVD1424, ISOW7741, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1304709/isow7740-is-this-connect-configuration-possible

器件型号:ISOW7740
主题中讨论的其他器件:THVD1424、ISOW1432 ISOW7741SN6501

大家好!

我想用数字隔离器的 DCDC 驱动 RS -485。

是否可以使用以下配置?

我认为、THVD1424可能可以由次级侧电源供电、如以下所示。

我当时想使用 ISOW1432、但我想切换端子电阻器、因此我想使用 THVD1424。

如果您有任何其他推荐的配置、请告诉我。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke 您好 、  

    ISOW7741可用于为另一个逻辑器件供电。 为分立式 RS 至485收发器使用 ISOW7741作为供电和隔离方法应该不会出现问题。  

    如果需要更大的隔离式电源、SN6501和变压器驱动器系列是另一个选择。