This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740-Q1:电源电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1303513/iso7740-q1-supply-current

器件型号:ISO7740-Q1

大家好、

我可以知道下面显示的电源电流是针对1通道还是针对4通道?

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    数据表中的此部分适用于器件上的每个通道。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    感谢您的提示回复。 那么、这意味着该值适用于1通道还是4通道?  

    例如、当 EN2=0且 VI=Vcc1、1.6mA max 时禁用电源电流。 这是否意味着1通道的电源电流为1.6mA (从而整个6.4mA 最大值)、还是包括所有4通道的1.6mA?

    此致、

    黑海市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    数据表中的此部分适用于 每个 这意味着它是用于1个通道。

    ISO7740-Q1具有表7.1中单独指定的4个通道。 这意味着 通道中显示的 ICC 值分别针对4个通道(ICC 值为每个通道)。

    例如,电源电流禁用条件为 EN2=0且 VI=Vcc1,ICC1=Vmax 1.6mA。 这是否意味着1通道的电源电流为1.6mA (从而使整个6.4mA 最大值)、还是包括所有4通道的1.6mA?

    在本例中、它为每通道1.6mA。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    非常感谢您的支持。

    此致、

    黑海市