This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:申请评审我们的原理图器件型号:ISO1042BQDWVRQ1

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1298795/iso1042-q1-request-for-review-our-schematic-part-number-iso1042bqdwvrq1

器件型号:ISO1042-Q1

您好!

我们的产品型号: ISO1042BQDWVRQ1

我们已创建原理图、请进行审阅、并告诉我您的宝贵意见

谢谢。此致、

Balaji。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balaji、  

    原理图看起来很好、我认为没有任何问题。 转到布局时、请确保解耦电容器放置在距离电源引脚2mm 以下的位置。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    感谢您的答复。

    记下您的评论

    我有其他与同一 IC MPN 相关的查询:  ISO1042BQDWVRQ1

    CANL 和 CANH 都需要具备针对隐性和显性状态的最大功率耗散处理能力、这将有助于进行 STB 和 STG 计算以及其他活动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balaji、

    请参阅下面的数据表表表。  

    否则、将在 6.10电气特性-直流规范中提供典型的电流行为。

    此致!
    安德鲁