This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:ISOM8110的最大信号传输速率是多少?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1302942/isom8110-what-is-the-maximum-signal-transfer-rate-of-isom8110

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件: ISOM8710

大家好!

我的一位客户对 ISOM8110感兴趣。

客户当前的产品使用50Mbps 光耦合器。
但光耦合器的价格大约是0.5$。
如果 ISOM8110可以驱动50Mbps 信号、则可以使用此设备。

ISOM8110的最大信号传输速率是多少?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:  

    感谢您与我们联系。 由于这是一个晶体管行为光学仿真器、因此将不会有数据速率规范。 不过、一般的经验法则是带宽(680kHz)乘以2。 数据速率大约为1.2Mbps。

    但是、如果可以选择 ISOM8710、则它可以支持高达25Mbps 的速率。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢您的答复。

    我可以问您几个其他问题吗?

    问题1:
    为什么 ISOM8110数据速率比 ISOM8710慢?
    它是否旨在满足通用光耦合器的延迟时间?

    问题2.
    ISOM8110与 常规光耦合器相比的主要优势点是什么?
    我知道 ISOM8110具有很高的可靠性。 还有其他参数吗? 使用此器件时我们需要这些信息、因为此器件的价格高于 常规光耦合器的价格。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:  

    很乐意回答您可能遇到的任何问题。

    1. ISOM8710专为逻辑输出而设计、添加 VCC 引脚允许使用更快的逻辑缓冲器。 ISOM8110用于速度较慢的晶体管输出(模拟)应用。
    2. 除了高可靠性之外、光耦仿真器将在整个生命周期内具有更严格的 CTR 性能、并且不会受到 LED 老化效应的影响。 您可以 在我们的配套资料中了解有关这些优势的更多信息。
      1. (+)[FAQ][H]光仿真器
      2. 光耦仿真器简介

    此致!
    安德鲁