This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042DWEVM:ISO1042DWEVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1298503/iso1042dwevm-iso1042dwevm

器件型号:ISO1042DWEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1042ISO1050

您好!

我在设计中使用 ISO1042。

我正在进行仿真、以查看 跨 EMC 滤波器输入(具有 TVS 等保护功能)的差分输入 CANH 和 CANL 中的电流电平。

CANH、CANL 和 VCC2/GND2之间是哪种结构? 一种 ESD 二极管/齐纳二极管? 在规格内、我看到电压必须低于70V。 70V 之后是否激活了某种二极管?

我不在乎我是否要毁灭这部分。 我只是想估算输入电压(CANH、CANL)增加到70V 以上(例如、保持在90V 以下、至少是10µs)时的输入电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christophe、您好!  

    感谢您的联系。 在 ESD 冲击和保护方面、器件会根据 GIFT CAN EMC 测试规范通过 ISO7637-2瞬态测试。  

    如果超过70V 的电压是瞬态、持续时间超出规格、则总线上的电压超过70V 会超出绝对最大条件、器件可能会损坏。

    ISO1042没有等效的 I/O 原理图、但我认为下方的 ISO1050等效 I/O 原理图可用作参考。   

      

    请告诉我这是否有帮助、如果您有进一步的问题、请随时跟进。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,您好,

    给定的等效 IO 原理图真的很有用。 非常感谢。

    用于 CANH、L 输出的变压器具有70V 的击穿电压、对吗?

    您能告诉我们 CANH、l、每个单个输出一个或两个边界上的直径吗? 我们想看看 CANH、CANL 的边界是否会制动、3µs 的电流斜坡将达到4A (在这段时间后、电压/电流保护将被激活)、或者可能是晶体管或二极管。 在这种应用中、对我们而言很重要的一点是隔离栅不会被断开。 我确信、使用此电流脉冲时、您不能保证此组件的行为。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christophe、您好!  

    这话是什么意思?

    canh,l、单个输出一个或两个边界上的边界直径

    我不熟悉这个术语。 不过、听起来您需要额外的总线保护。 推荐 CAN 总线保护二极管、  有关更多详细信息、请参阅如何设计具有正确总线保护的隔离式 CAN 系统。  

    如果器件损坏(初级故障)、只要不超过6.9安全限值、就会保持隔离。 遵循安全限值将确保器件不会发热、也不会因持续过压而导致次级故障。 它可能并不直接相关、但请参阅 了解隔离器的故障模式 以了解更多详细信息。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否参考 ISO1050数据表中关于 CAN H 和 CAN L 输出的 ISO 1040的图8-4提供 MOS 晶体管的 Rdson?

    谢谢!

    此致、

    克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:  

    遗憾的是、确切值将受 NDA 控制。 您可以假设典型的 CMOS Rdosn 大约为0.1欧姆。

    此致!
    安德鲁