This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 共模扼流圈下的防振垫

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1302332/antipads-under-common-mode-choke

您好!

我将对 USB 3.0接口使用共模扼流圈。 我想知道是否可以在相邻的2层 CM 扼流圈下安装反焊盘以进行阻抗匹配。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    感谢您的联系。 通常、我看到过最佳实践建议在 CMC 周围设置5mm 的禁止区域。   

    但是、请检查特定 CMC 的制造商指南。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的回复。 遗憾的是、制造商没有特定的 CMC 指南。  CMC 下进行开孔会怎么样?

    此致、

    尼基尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:  

    根据我的理解、"切口"是指没有放置金属的区域。 这对于 CMC 是合适的。 一般而言、只要 CMC 周围或下方没有放置金属或组件、就不会出现问题。

    此致!
    安德鲁