This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721R-Q1:与非 R 版本之间的差异?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721, ISO6721R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1303145/iso6721r-q1-difference-with-non-r-version

器件型号:ISO6721R-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6721R、ISO6721

您好!

ISO6721RB-Q1与 ISO6721B-Q1的区别是什么

似乎非 R 版本不是增强型隔离、那么为什么 R 版本不是增强型? R 代表什么?

谢谢。

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ISO6721R 中的"B" B -Q1表示基础型和增强型设备。 因此、如果存在"B"、则是基本 绝缘。 如果不存在"B"、则为增强型绝缘。

    ISO6721RB-Q1中的"R"与引脚的位置有关。 如下图所示、ISO6721与 ISO6721R 的 INA、OUTA、INB 和 OUTB 引脚位置翻转:

    两个器件在相似方向上具有相同数量的通道。 它们只是这些通道的位置不同。 ISO6721R 是为支持 P2P 替代一些遵循此类引脚排列的现有竞争器件而开发的。 否则、两种器件之间没有差异。

    此致、
    A·维塔尔