This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741是否会因脉宽失真(PWD)而支持 HRPWM 的分辨率?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1300849/iso7741-can-iso7741-support-the-resolution-of-hrpwm-due-to-pulse-width-distortion-pwd

器件型号:ISO7741

感谢您阅读这封邮件。

C2000的时间步长大约为150ps 级别、它非常精确。

但我在 ISO7741数据表中看到了脉宽失真时间、因此我想知道、如果此 PWM 或 ISO7741中的其他规格会降低 HRPWM 的分辨率吗?

该 PWM 是常数还是与频率、电压和温度等其他参数有关?

|Tpwm - Tiso|=?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、脉宽失真将对 C2000的 PWM 产生影响。 脉宽失真 定义为|TPHL - TPHH|。 更多信息、请参阅数据表中的图8-1、如下所示:

    PWD 是一个恒定规格。 在建议的工作条件下、每个电压对应不同的 PWD 规格。 表7.15 (如下所示)中的时序规格取决于器件的工艺和温度。  

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    非常感谢您的详细答复!

    那么、这是否意味着在特定的温度以及3.3V 至0V 电平的开关周期(HRPWM)下、单个器件的 PWD 始终相同?  

    例如、我们将发送50ns 脉冲、而在另一侧、我们将得到45ns 脉冲。 但如果发送50.15ns 脉冲、输出会得到45.15吗?

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    感谢您的提问。

    是的、器件的 PWD 在给定电压下始终相同。  我们在数据表中提供的 PWD 值考虑了建议运行条件下的条件、例如温度范围。

    例如,我们将发送50ns 脉冲,而在另一侧,我们将得到45ns 脉冲。 但如果我们发送50.15ns 脉冲,输出是否会得到45.15?

    在您的示例中:如果 PWM 为50ns、则隔离器的输出可以为50ns ±4.9ns。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    是的、 我知道它是一个固定值。

    参考您的示例:如果 PWM 为50ns,则隔离器的输出可以为50ns ±4.9ns。

    但从您的回答来看、很抱歉我可能有点困惑、这是不是意味着 输出可以在一定的范围内? 和我使用的芯片一样、如果 PWD 在25°C 和3.3V 电平 HRPWM 下为+0.5ns、Tout 是否始终为锡+ 0.5ns? (Tin 是输入脉冲宽度、Tout 是输出脉冲宽度)

    谢谢!

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:  

    感谢您的答复。

    是的、在给定 PWD 的情况下、输出可能会在特定范围内。

    像我使用的芯片一样,如果 PWD 在25C 和3.3V 电平 HRPWM 下为+0.5ns,Tout 是否总是 Tin +0.5ns? (Tin 是输入脉冲宽度、Tout 是输出脉冲宽度)

    将 PWD 考虑在内、0.5ns 将被加上或减去 到 脉冲宽度 本身的上升沿或下降沿。 您可以将 PWD 视为传播延迟的"容差"。  

    下面显示的图片有望使您更好地理解 PWD:

    如您所见、输出波形的上升沿和下降沿有 PWD。 这意味着 PWD 尽管设置值为4.9ns、但可在上升沿或下降沿独立工作。 因此、PWD 可以向上升沿添加或减去、同时还可以向下降沿添加或减去。

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    感谢您的耐心等待。

    因此、如果存在高 PWD、那么使用 HRPWM 可能毫无意义...

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    是的、隔离器会影响 HRPWM 的分辨率。  

    此致、
    A·维塔尔