This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SW1/SW2下冲

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1302040/sn6507-sw1-sw2-undershoot

器件型号:SN6507

您好

在我的原型设计上、我在 SWx 输出处观察到下冲:大约-700mV/30ns

从数据表的 绝对最大额定值表中、未为 SW1、SW2输出定义最小值。

您能给我这个值吗?

负下冲是否可接受?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilles、您好!  

    感谢您与我们联系。 我怀疑这个级别的下冲和振铃会没有问题。 如果您有任何示波器捕获或波形、请分享它们。

    我们将进行回顾、团队成员明天会与您联系。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是一个捕获

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gilles:

    感谢您分享示波器屏幕截图。 正如 Andrew 所说、这不应该是一个问题。 这种振铃可能是由于器件和变压器之间的迹线产生的寄生电感造成的。 通过优化 PCB 布局和/或在 SN6507的 SW 和 GND 引脚之间使用 RC 缓冲器可以改进它。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔